Servo Drive de Segurança Incorporado / Chave Magnética Codificada / Cat.3 PL e, SIL 3 / Parada Categoria 2

Texto alternativo padrão

Seus problemas empresariais

De acordo com sua avaliação de risco, você precisa projetar máquinas com uma função de segurança de parada de emergência para atingir o nível PL e da norma EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061. Isto permitirá que você atenda a legislação e normas atuais sobre segurança habilitando a conformidade CE. Você também precisa acelerar a seleção de ofertas e o processo de documentação, que são demorados. Para reduzir o prazo de lançamento de máquinas no mercado e melhorar a rentabilidade ao criar a Lista de Materiais, você precisa de diagramas de fiação e cálculos de confiabilidade da corrente de segurança.

Nossos especialistas prestam assistência ao longo de todo o ciclo de vida da máquina

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    • Esta solução de Monitoramento de Proteção com Servo Acionamento Incorporado fornece uma maneira eficiente para melhorar a segurança de máquinas. O módulo de segurança incorporado (eSM) permite a criação de um circuito de segurança.
    • A documentação fornece: diagrama de fiação, diagrama esquemático, uma explicação sobre a aplicação e os cálculos de confiabilidade da segurança. A solução de corrente de segurança suporta a criação de sistemas de segurança com uma arquitetura Categoria 3 PL e, conforme normas EN/ISO13849-1 e SIL 3 da norma EN/IEC 62061 para a função de monitoramento de proteção.
    • A função de parada de segurança é iniciada pelo acionamento de uma botoeira de parada de emergência ou por uma proteção móvel, projetada para proteger o acesso para dentro de uma zona de perigo. 
    • A abertura da proteção é detectada por uma chave magnética codificada, monitorada pelo módulo de processamento. Em seguia, a Parada Segura 1 é iniciada no inversor, desacelerando a máquina até a sua parada. Se a desaceleração ou a posição de parada for afetada, o inversor entra no modo seguro de remoção de torque.
  • Proposta de valor

    Soluções de corrente de segurança são projetadas para resolver cada função de segurança de uma máquina. Utilizar soluções de corrente de segurança reduz o tempo necessário para criar cada função de segurança, para atender às exigências de avaliação de risco de máquinas.

    É possível modificar as soluções de corrente de segurança com produtos específicos às necessidades da máquina, permitindo que elas sejam utilizadas como um modelo ao projetar as funções de segurança de sua máquina, melhorando a eficiência e reduzindo os custos.
     
    Cada solução de corrente de segurança contém:
     
    • Explicação da arquitetura e da cadeia de segurança
    • Diagrama da fiação
    • Explicação do cálculo
    • Resultado do cálculo
    • Certificado da TÜV
    • Arquivo do projeto do sistema
  • Diferenciação

    Soluções de corrente de segurança minimizam a complexidade da implementação da segurança em máquinas. Para cada função de segurança ao redor da máquina existem soluções prontas para o uso, disponíveis a clientes que buscam a certificação CE.