Solução para máquinas simples com controle de movimento por E/S com fiação

Default Alternative Text

Seus problemas empresariais são exclusivos.

Você precisa desenvolver uma máquina econômica, com funções simples. Você está determinado a oferecer uma máquina de baixo custo, flexível e de desempenho otimizado, com diagnósticos incorporados e eficiência energética sem usar um barramento de campo.

Nossos especialistas prestam assistência ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    Uma solução flexível e escalável baseada em controlador, com nível de desempenho otimizado.
    A solução utiliza movimento coordenado fornecendo uma solução de baixo custo para o gerenciamento dos movimentos da máquina. Com inversores de movimento e E/S conectadas por fiação (PTI/PTO por Trem de Pulso), a solução fornece uma relação custo/desempenho otimizada.

  • Proposta de valor

    • Aplicações prontas para uso, com documentação detalhada
    • Menor necessidade de treinamento, pois temos um sólido suporte e aplicações pré-desenvolvidas disponíveis
    • Não comece do zero Use TVDAs (arquiteturas testadas, validadas e documentadas) com recursos de segurança incorporados.
    • Um único fornecedor para uma solução completa, da oferta Optimize à oferta Performance
  • Diferenciação

    • Pronta para uso:
      - Aplicativos completas com controlador de movimento, servoacionamentos em PTI/PTOs
      - Usam modelos de projeto amplamente testados
    • Customize sua aplicação:
      - Amplas opções de configuração podem ser selecionadas com quantidades diferentes de eixos.
      - As TVDAs podem ser reutilizadas e adaptadas às suas necessidades
    • Otimize seu tamanho de painel com inversores e controladores compactos
    • Reduza o consumo de energia: um conjunto de bibliotecas facilita o embarque na eficiência energética facilmente
    • Serviço e suporte em todo o mundo, por especialistas de projeto e centros de aplicação