Controlador de segurança / Chave de fim de curso / Contactor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Stop categoria 0

Texto alternativo padrão

Seus problemas de negócios

De acordo com o resultado da avaliação dos seus riscos, você identificou a necessidade de projetar sua máquina com a função de segurança de monitoramento das proteções, necessária para atender normas PL e EN / ISO 13849-1, SIL 3 EN / IEC 62061, e cumprir a legislação de segurança atual que capacite a conformidade CE e tem a necessidade de acelerar a demorada seleção de ofertas e o processo de documentação.

Para reduzir o prazo de lançamento de máquinas no mercado e melhorar a rentabilidade, ao criar Lista de Materiais, diagramas de fiação e cálculos de confiabilidade da cadeia de segurança.

Nossos especialistas prestam assistência ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    • Esta solução de Monitoramento de Proteção com Controlador de Segurança fornece uma forma eficiente de se construir a segurança da máquina. O controlador de segurança Preventa XPSMC capacita a criação do circuito de segurança.
    • A documentação fornece um diagrama de fiação, um diagrama esquemático, uma explanação do aplicativo e os cálculos de confiabilidade da segurança. A solução de corrente de segurança dá suporte para você criar sistemas de segurança com uma arquitetura Categoria 4 PL e EN ISO13849-1 e SIL 3 da norma EN IEC 62061 para a função de monitoramento das proteções.
    • A função de Parada de Segurança é iniciada pelo acionamento de uma botoeira de parada de emergência ou por uma proteção móvel, projetada para proteger o acesso para dentro de uma zona de perigo. A abertura da proteção é detectada por chaves de proteção monitoradas pelo modulo de processamento e, assim, desativa as saídas do modulo de segurança (categoria de parada 0 EN IEC 60204-1) resultando na remoção da alimentação de energia do motor conectada aos contactores (K1 e K2). O motor irá girar livremente até parar.
  • Proposta de valor

    Soluções para a cadeia de segurança fornece um modelo para resolver cada função de segurança de uma máquina. Utilizar as soluções de corrente de segurança reduz o tempo para criar cada função de segurança para atender às exigências da avaliação de risco da máquina. É possível modificar as soluções de corrente de segurança com produtos atendendo sua necessidade específica na máquina e, desta forma, podem ser utilizados como um gabarito ao projetar as funções de segurança para sua máquina e, desta forma, melhorar a eficiência e, ao mesmo tempo, economizar custos no processo.
     
    Cada solução de corrente de segurança contém:
    • Explicação da arquitetura e da cadeia de segurança
    • Diagrana da fiação
    • Explicação do cálculo
    • Resultado do cálculo
    • Certificado TÜV
    • Arquivo do projeto do sistema
  • Diferenciação

    O conceito das soluções de corrente de segurança é singular para minimizar a complexidade ao implementar a segurança nas máquinas. Para cada função de segurança ao redor da máquina existem soluções prontas disponíveis para utilizar ou modificar. Disponível para clientes ao redor do mundo, que visam obter a certificação CE.