Controlador de segurança / Chave de fim de curso / Contactor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Stop categoria 0

  • Ler

    • Controlador de Segurança / Chave de fim de curso / Contactor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Categoria de parada 0 (Documento da solução de corrente de segurança)

      Arquitetura de segurança certificada pela TÜV, incluindo descrição da função e do projeto, cálculo do nível de segurança, diagrama do circuito e dados de produto essencial. Saiba mais
    • Valores de confiabilidade da Schneider Electric

      Bibliotecas de valor de confiabilidade da Schneider Electric 2016/04 contendo: Bibliotecas Sistema, biblioteca VDMA (Versão=3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) e documentos da solução de corrente de segurança certificada com projeto de cálculo Sistema. Saiba mais
    • Catálogo: Soluções de corrente de segurança e funções de segurança

      Um Guia de Seleção para a oferta completa da Solução de Corrente de Segurança e descrição das funções de segurança. Saiba mais
    • Catálogo: Soluções Preventa para segurança de máquinas eficientes

      Um catálogo incluindo a oferta completa de segurança para máquinas, da Schneider Electric, por produto e solução. Inclui:
      - Legislação e normas sobre segurança
      - Serviços fornecidos pela Schneider Electric Saiba mais
    • Baixe a ferramenta SISTEMA

      Ferramenta de software de integridade de segurança, para avaliação de aplicações em máquinas. Baixe agora
  • Saber

    Guia de segurança para máquinas


    Apresentamos um manual que fornece informações atualizadas e confiáveis para ajudar montadores de máquinas e usuários a fornecer aos trabalhadores máquinas seguras, eficientes e com conformidade legal. Saiba mais

    Segurança funcional e implementação da Diretiva de Máquinas 2006/42/EC


    Descubra as mudanças nas normas para o projeto de sistemas de controle relacionados à segurança. Entenda as diferenças entre as normas EN ISO 13849-1 e EN 620 e veja os principais pontos que os montadores de máquinas devem se lembrar sobre cada norma. Saiba mais