Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Módulo de segurança / Interruptor magnético codificado / Contactor / Cat. 4 PL e, SIL 3 / Categoria Stop 0

Texto alternativo padrão

Questões relacionadas com o seu negócio

De acordo com a sua avaliação de risco, necessita de conceber a sua máquina com uma função de segurança para controlo da proteção, de acordo com as normas PL e EN/ISO 13849-1 e SIL 3 EN/IEC 62061, de modo a cumprir a legislação e normas de segurança atuais, assegurando a conformidade CE. Também necessita de acelerar o demorado processo de seleção e documentação da oferta. Para reduzir o tempo de comercialização das máquinas e melhorar a rentabilidade no desenvolvimento de BOM, necessita de diagramas de instalação elétrica e cálculos de fiabilidade da cadeia de segurança.

Os nossos especialistas acompanham-no durante todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    • Esta solução para Monitorização da proteção com Módulo de segurança oferece uma forma eficiente de desenvolver a segurança de máquinas. O módulo de segurança tradicional Preventa XPSDM permite a criação do circuito de segurança.
    • A documentação inclui: diagrama da instalação elétrica, diagrama esquemático, explicação da aplicação e os cálculos de fiabilidade de segurança. A solução da cadeia de segurança suporta o desenvolvimento de arquiteturas de segurança com uma arquitetura de Categoria 4 PL e, conforme a EN/ISO13849-1, e SIL 3, conforme a EN/IEC 62061, para a função de monitorização da proteção.
    • A função de paragem de segurança é iniciada por atuação de uma proteção amovível, concebida para proteger o acesso a uma zona de perigo. A abertura da cancela é detetada por interruptores magnéticos codificados, controlados pelo módulo de processamento. Este desativa as saídas do módulo de segurança (categoria stop 0, conforme a EN IEC 60204-1), interrompendo a alimentação do motor ligada a contactores (K1 e K2). O motor irá reduzindo o seu funcionamento, até parar.
  • Proposta de valor

    As soluções para a cadeia de segurança são um modelo para resolver cada função de segurança de uma máquina. Utilizar soluções da cadeia de segurança reduz o tempo necessário para desenvolver cada função de segurança, permitindo-lhe cumprir os requisitos de avaliação de risco da máquina. É possível modificar as soluções da cadeia de segurança com produtos adequados às necessidades específicas da máquina, permiteindo que esta posa ser utilizada como um modelo ao projetar as funções de segurança da sua máquina, melhorando a eficiência e reduzindo os custos. Cada uma das soluções para a cadeia de segurança contém:
    • Explicação da arquitetura e da cadeia de segurança
    • Diagrama da instalação elétrica
    • Explicação dos cálculos
    • Resultado dos cálculos
    • Certificado TUV
    • Ficheiro do projeto SISTEMA
  • Diferenciação

    As soluções para a cadeia de segurança são concebidas para minimizar a complexidade de implementar segurança em máquinas. Para cada uma das funções de segurança da máquina existem soluções prontas a usar ou personalizáveis, disponíveis para clientes que pretendem uma certificação CE.