Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Módulo de segurança / Chave da Proteção / Contactor / Cat.4 PL e, SIL 3/ Parada Categoria 0

Texto alternativo padrão

Seus problemas de negócios

De acordo com sua avaliação de risco, você precisa projetar suas máquinas com uma função de segurança de monitoramento de proteção exigida para atingir o nível PL e da norma EN/ISO 13849-1, SIL 3 da norma EN/IEC 62061, e para atender a legislação de segurança atual e normas que possibilitam a conformidade CE. Você também precisa agilizar a seleção de ofertas e o processo de documentação, que são demorados. Para reduzir o prazo de lançamento de máquinas no mercado e melhorar a rentabilidade ao criar a Lista de Materiais, você precisa de diagramas de fiação e cálculos de confiabilidade da corrente de segurança.

Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    • A solução de Monitoramento de Proteção com Módulo de Segurança fornece uma maneira eficiente para montar a segurança de máquinas. O módulo de segurança tradicional XPSAF da Preventa capacita a criação de um circuito de segurança.
    • A documentação fornece: diagrama de fiação, diagrama esquemático, uma explicação sobre o aplicativo e os cálculos de confiabilidade da segurança. A solução de corrente de segurança suporta a criação de sistemas de segurança com uma arquitetura Categoria 4 PL e, conforme normas EN/ISO13849-1 e SIL 3 da norma EN/IEC 62061 para a função de monitoramento de proteção.
    • A função de parada de segurança é iniciada pela atuação de uma proteção móvel, projetada para proteger o acesso para dentro de uma zona de perigo. Abertura da proteção é detectada por uma chave da proteção, monitorada pelo módulo de processamento. Isto desativa as saídas do módulo de segurança (Categoria de Parada 0 conforme norma EN IEC 60204-1) e interrompe a alimentação elétrica para o motor conectada aos contactores (K1 e K2). O motor gira livremente até parar.
  • Proposta de valor

    Soluções para a cadeia de segurança fornece um modelo para resolver cada função de segurança de uma máquina. Utilizar soluções de corrente de segurança reduz o tempo necessário para criar cada função de segurança, para atender às exigências de avaliação de risco de máquinas. É possível modificar as soluções de corrente de segurança com produtos adequados às necessidades específicas da máquina, permitindo que elas sejam utilizadas como um modelo ao projetar as funções de segurança de sua máquina, melhorando a eficiência e reduzindo custos.
     
    Cada solução de corrente de segurança contém:
     
    • Explicação da arquitetura e da corrente de segurança
    • Diagrama da fiação
    • Explicação do cálculo
    • Resultado do cálculo
    • Certificado da TÜV
    • Arquivo do projeto do sistema
  • Diferenciação

    Soluções de corrente de segurança são projetadas para minimizar a complexidade da implementação da segurança em máquinas. Para cada função de segurança ao redor da máquina existem soluções prontas para uso ou modificações, disponíveis a clientes que buscam a certificação CE.