Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    • Default Alternative Text

      Módulo de Segurança / Tapete de Segurança / Contactor / Cat.3 PL d, SIL 2 / Parada Categoria 0

      Texto alternativo padrão

      Seus problemas de negócios

      De acordo com sua avaliação de risco, você precisa projetar suas máquinas com uma função de segurança de monitoramento de perímetro, necessária para obter o nível PL d da norma EN/ISO 13849-1, SIL 2 da norma EN/IEC 62061, e para atender a legislação de segurança atual e normas que possibilitam a conformidade CE. Você também precisa agilizar a seleção de ofertas e o processo de documentação, que são demorados. Para reduzir o prazo de lançamento de máquinas no mercado e melhorar a rentabilidade ao criar a Lista de Materiais, você precisa de diagramas de fiação e cálculos de confiabilidade da corrente de segurança.

      Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

      Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
      • Soluções

        • Esta solução de Proteção de Perímetro com Módulo de Segurança fornece uma maneira eficiente para montar a segurança de máquinas. O módulo de segurança tradicional XPSAK da Preventa capacita a criação do circuito de segurança.
        • A documentação fornece: diagrama de fiação, diagrama esquemático, uma explicação sobre o aplicativo e os cálculos de confiabilidade da segurança. A solução de corrente de segurança suporta a criação de arquiteturas de segurança com Categoria 3 PL d, conforme norma EN ISO13849-1 e SIL 2 da norma EN IEC 62061 para a função de proteção de perímetro.
        • A função de parada de segurança é iniciada pelo acionamento de uma botoeira de parada de emergência ou por tapetes de segurança instalados ao redor da máquina para proteger o acesso a uma zona perigosa. A atuação do tapete de segurança é monitorada por um módulo de processamento que desativa as saídas do módulo de segurança (categoria de parada 0 da norma EN IEC 60204-1), interrompendo a alimentação elétrica do motor conectada nos contactores (K1 e K2). O motor vai girar livremente até parar.
      • Proposta de valor

        Soluções para a cadeia de segurança fornecem um modelo para resolver cada função de segurança de uma máquina. Utilizar as soluções de corrente de segurança reduz o tempo necessário para criar cada função de segurança e para atender os requisitos de avaliação dos riscos da máquina. É possível modificar as soluções de corrente de segurança com produtos adequados às necessidades específicas da máquina, permitindo que elas sejam utilizadas como um modelo ao projetar as funções de segurança de sua máquina, melhorando a eficiência e reduzindo custos. Cada solução de corrente de segurança contém:
        • Explicação da arquitetura e da corrente de segurança
        • Diagrama da fiação
        • Explicação do cálculo
        • Resultado do cálculo
        • Certificado da TÜV
        • Arquivo do projeto do sistema
      • Diferenciação

        Soluções de corrente de segurança são projetadas para minimizar a complexidade da implementação da segurança em máquinas. Para cada função de segurança ao redor da máquina existem soluções prontas para uso ou modificações disponíveis a clientes que buscam a certificação CE.