Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Componentes Bem testados / Chave Fim de Curso / Soft start para motor / Cat.1 PL c, SIL 1 / Parada Categoria 0

    Texto alternativo padrão

    Seus problemas de negócios

    De acordo com o resultado da avaliação dos seus riscos, você identificou a necessidade de projetar sua máquina com a função de segurança de monitoramento das proteções, necessária para atender normas PL c EN/ISO 13849-1, SIL 1 EN/IEC 62061, e cumprir a legislação de segurança atual que capacite a conformidade CE e tem a necessidade de acelerar a demorada seleção de ofertas e o processo de documentação. Para reduzir o prazo de lançamento de máquinas no mercado e melhorar a rentabilidade, ao criar Lista de Materiais, diagramas de fiação e cálculos de confiabilidade da cadeia de segurança.

    Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

    Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
    • Soluções

      • Esta solução de Monitoramento de Proteção com Componentes Bem Testados fornece uma maneira eficiente para montar a segurança de máquinas.
      • A documentação fornece: diagrama de fiação, diagrama esquemático, uma explicação sobre o aplicativo e os cálculos de confiabilidade da segurança. A solução de corrente de segurança suporta a criação de sistemas de segurança com uma arquitetura Categoria 1 PL c, conforme normas EN/ISO13849-1 e SIL 1 da norma EN/IEC 62061 para a função de monitoramento de proteção.
        • A função de parada de segurança é iniciada pelo acionamento de uma botoeira de parada de emergência ou por uma proteção móvel, e é projetada para proteger o acesso para dentro de uma zona de perigo.
        • A abertura da proteção é detectada por uma chave da proteção que desliga a chave de partida do motor (categoria de parada 0 conforme a norma EN IEC 60204-1) quando a botoeira de parada de emergência ou a chave da proteção é acionada. A função de segurança depende da confiabilidade dos componentes.
    • Proposta de valor

      Soluções para a cadeia de segurança fornecem um modelo para resolver cada função de segurança de uma máquina, e reduz o tempo necessário para criar cada função de segurança e atender os requisitos da avaliação de risco de máquinas.

      É possível modificar as soluções de corrente de segurança com produtos, baseado nas necessidades de suas máquinas específicas. Isto permite que você as utilize como modelos ao projetar funções de segurança para máquinas, melhorando a eficiência e reduzindo custos. Cada solução de corrente de segurança contém:

      • Explicação da arquitetura e da corrente de segurança
      • Diagrama da fiação
      • Explicação do cálculo
      • Resultado do cálculo
      • Certificado da TÜV
      • Arquivo do projeto do sistema
    • Diferenciação

      Soluções de corrente de segurança são projetadas para minimizar a complexidade da implementação da segurança em máquinas. Para cada função de segurança ao redor da máquina há soluções prontas para o uso ou para modificações, disponíveis a quaisquer clientes que buscam a certificação CE em todo o mundo.