1. O que um inversor solar faz?
Um inversor solar é um componente integral do sistema de energia elétrica solar, responsável por inverter a energia da corrente contínua (CC) para a corrente alternada (CA). Podem ser usados diferentes tipos de inversores de energia solar, dependendo dos diversos requisitos do sistema. Em geral, há dois tipos de inversores solares:
・ O primeiro é chamado de microinversor. Ele tem um custo inicial mais elevado, mas pode proporcionar economias a longo prazo sendo extremamente eficiente em termos de energia.
・ O segundo é chamado de inversor de string. Ele é usado principalmente para economizar custos iniciais do sistema, mas não é muito econômico. A Schneider Electric é uma importante fornecedora de serviços de energia solar. Nosso objetivo é fornecer uma ampla variedade de soluções de energia solar inovadoras e digitalizadas para diversos campos comerciais e residenciais.
2. Como funciona a conversão de energia solar?
As tecnologias de energia solar trabalham efetivamente com a luz solar para convertê-la em energia elétrica através de espelhos que geram energia por meio de radiação solar concentrada ou painéis fotovoltaicos (PV). Todo esse processo de conversão de energia solar elimina as emissões de carbono e os gases do efeito estufa, oferecendo uma solução ecologicamente correta para um futuro mais brilhante e mais saudável. A Schneider Electric tem como objetivo desenvolver uma variedade de soluções inovadoras que eliminem a lacuna entre sustentabilidade e progresso. Temos soluções de energia solar residencial verde que fornecem energia renovável para sua residência, reduzindo significativamente as contas de energia, os custos de manutenção e as emissões de carbono.
3. Qual a importância das soluções solares da Schneider Electric?
A Schneider Electric é especialista em gestão de energia e conversão de energia solar com a ajuda da melhor tecnologia da categoria para alimentar sistemas fotovoltaicos em todo o mundo. As soluções da Schneider Electric são fáceis de usar, flexíveis e oferecem uma taxa de investimento mais elevada. Por exemplo, soluções avançadas de controle de sistemas solares e de baterias ampliam a conectividade de pontos de acesso sem fio com ferramentas de gerenciamento de sistemas e melhoram a configuração. Soluções solares modernas também são gerenciáveis remotamente, oferecem múltiplas visualizações para registro de dados de clientes para diagnósticos, comparam o desempenho da energia e muito mais.