Consulter la FAQ

Comment démarrer le comptage sur la carte de comptage rapide 140EHC10500 sans utiliser l'entrée de validation?

Date de publication : 27 février 2018

Dans Concept 2.11, pour démarrer le comptage sans utiliser l'entrée correspondante à  la voie utilisée, servant habituellement de validation, il suffit de ne pas cocher la ligne Utiliser l'entrée x autorisation de comptage" et de ne rien déclarer en face de la ligne "Entrée A". Le panneau de configuration de la carte de comptage rapide 140EHC10500 est accessible à  partir de l'écran "Local Quantum Station d'E/S' dans lequel se trouve le bouton "Paramètres". Ce bouton est opérationnel lorsque la ligne est en surbrillance.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.