Les plaques murales sans vis et entièrement affleurantes et la connectivité à la maison intelligente donnent une nouvelle vie aux fonctionnalités classiques.
Apprendre encore S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
X Series
<p>Flexible et riche en fonctionnalités, la série X définit la nouvelle référence pour l’apparence des dispositifs de câblage d’aujourd’hui.</p>

XD Series
Avec des couleurs uniques et un style sophistiqué, la série XD s’agit d'une ligne haut de gamme de plaques murales sans vis qui se montent facilement sur les interrupteurs et les prises de la série X.

Prises intelligentes et renseignements du réseau à la prise

Installation plus rapide, sécurité plus grande : Des fonctionnalités plus riches pour les consommateurs et les électriciens

-
Obturateurs noirs inviolables
1Mettez la sécurité au premier plan avec discrétion, grâce à des obturateurs à glissement aisé -
Plaques de compression sur le côté
2Mettez la sécurité au premier plan avec discrétion, grâce à des obturateurs à glissement aisé -
Agrafe de mise à la terre autonome
3Évitez l’utilisation d’une vis de mise à la terre séparée -
Trou pour le fil de mise à la terre
4Accélérez l’installation en utilisant cette innovation pour enrouler rapidement le fil autour de la vis de mise à la terre -
Espace plus grand pour coupure de câble
5Profitez d’un accès facile pour couper rapidement les câbles -
Câble enfichable
6Branchez rapidement votre câble par insertion pour éviter l’installation par enroulement
Obturateurs noirs inviolables
1Plaques de compression sur le côté
2Agrafe de mise à la terre autonome
3Trou pour le fil de mise à la terre
4Espace plus grand pour coupure de câble
5Câble enfichable
6
Recharger, rapidement
Rechargez deux dispositifs à la fois plus rapidement avec les prises USB à forte intensité

Un dispositif, trois fonctions
Économisez de l’espace et du temps en combinant l’interrupteur du ventilateur, le détecteur d’humidité et le détecteur de présence.