Sans fil, accessoire, NetBotz, coordinateur USB et routeur
NBWC100U
Permet la connexion de capteurs de température et d'humidité sans fil en temps réel
Prend en charge jusqu'à 47 capteurs sans fil sur un seul appareil NetBotz
Compatible avec les appareils NetBotz 250A, 750 et 755
Utiliser le configurateur DCIM Schneider Electric pour solution adaptée au site
Données environnementales
Données environnementales
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non