Rendre la gestion de l'eau et des eaux usées efficace, productive et verte
Chaque fois qu'un service d'eau recueille, traite et distribue de l'eau - une pompe démarre, un réservoir se remplit ou un robinet s'ouvre - des données sont générées et distribuées. Chaque activité de gestion de l'eau crée des données qui peuvent révéler des opérations de réseau et des informations commerciales précieuses. Les variateurs de vitesse (VSD) sont un élément clé des réseaux d'eau «SMART».
Les lecteurs orientés services tels que ATV600, prennent en charge l'eau et amp; Environnements d'eaux usées pour réduire le TCO, améliorer l'efficacité et la gestion de l'énergie. Voici comment ils fonctionnent:
• Tenir compte des caractéristiques d'une pompe lorsqu'ils sont configurés, et suivez ses niveaux d'efficacité à l'aide d'algorithmes de firmware dédiés
• Pour des applications telles que le contrôle du niveau d'eau , des algorithmes garantissent que la pompe fonctionne toujours au «meilleur point d'efficacité» du système.
• Combinaison de la mesure de puissance intégrée et de la caractéristiques de la pompe, l'entraînement orienté service fournit une consommation d'énergie spécifique KPI (kWh / M3)