Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Machine Advisor – kompetenter Berater für neue Geschäftsmodelle

Machine Advisor

Vernetzung ist in unserer digitalisierten Welt von essenzieller Bedeutung. Auch in der Industrie: Die Einbindung von Maschinen in die Cloud ist zu einer fundamentalen Voraussetzung für die Optimierung von Prozessen und Geschäftsmodellen geworden. Ausfallzeiten lassen sich damit vermeiden, Wartung und Diagnose gelingen aus der Ferne und effizientes Energiemanagement senkt die Betriebskosten. Für die Industrie bringt der Schritt in das volldigitale Zeitalter 4.0 heute umwälzende Veränderungen mit sich.

Neue Geschäftsmodelle für Kunden und Maschinenbauer

Die Zeiten des „Deliver & Forget“-Modells sind vorbei. „As-a-Service“ Geschäftsmodelle sind das Gebot der Stunde. Dank Cloud-Anbindung haben OEMs jederzeit Echtzeitzugriff auf alle Maschinen- und Produktionsdaten, können vorausschauend warten, Störungen schnell identifizieren und die Effizienz des Betriebs allgemein steigern. Wertvolles Geschäftspotenzial für Kunden und Maschinenbauer liegt hier also offen, da die neuen Servicedienstleistungen Produktivität und Zukunftssicherheit der Industrie nachhaltig steigern.

Viele Daten – und jetzt!?

Die vielfältigen und fortschrittlichen Möglichkeiten der digitalen Transformation kann man dann am besten ausschöpfen, wenn man einen kompetenten Berater an seiner Seite weiß. Denn: Die ganzen, in Echtzeit messenden, digitalen Komponenten erzeugen riesige Datenmengen. Ein Techniker – oder auch viele Techniker – könnten diese niemals zeitnah auswerten und immer die richtigen Schlüsse aus ihnen ziehen. Daher empfiehlt sich zum Beispiel der smarte Machine Advisor von Schneider Electric.

Kompetenter Berater für den Maschinenbetrieb: Machine Advisor

Der Machine Advisor von Schneider Electric maximiert den Wert von Daten und kommuniziert mit Betreibern und Technikern. Die vielen, während des Betriebs gesammelten und rohen Messdaten werden durch die Software aufbereitet und zu verständlichen Hinweisen für die Vermeidung von Ineffizienzen, Abstimmung von Prozessen und zur Prävention von Störfällen zusammengefasst. Track, Monitor und Fix bezeichnen dabei die grundlegenden Eigenschaften des Softwaretools

Track, Monitor & Fix

Track bedeutet Lokalisierung: OEMs verlieren nie den Kontakt zu ihren Maschinen und jederzeit ist klar, wo und für welche Anwendungen diese im Einsatz sind. Monitor meint Überwachung: Der gesamte Lebenszyklus einer Maschine wird in Echtzeit überwacht. Damit ist regelmäßige Wartung und Predictive Maintenance aus der Ferne möglich. Fix heißt Reparieren: Im Reparaturfall kann der Techniker vor Ort durch einen räumlich weit entfernt sitzenden Experten unterstützt oder angeleitet werden. Softwareprobleme können im Idealfall sogar ganz aus der Ferne behoben werden.

Augmented Reality

Mit den Augmented Reality Tools des Machine Advisor erweitern sich diese Möglichkeiten noch einmal enorm. Mit ihnen kann sozusagen virtuell in das Innere einer Anlage geblickt und Fehlerquellen und Ineffizienzen präzise ausgemacht werden. Dazu muss eine Anlage nicht mal abgeschaltet werden. Für das Bedien- und Servicepersonal erhöht das die Sicherheit und verbessert den Arbeitskomfort.

Machine Advisor spart Geld und erhöht die Produktivität

Mit den Track-, Monitor- & Fix-Features sowie Augmented Reality erhöht der Machine Advisor die Produktivität der Industrieanlage. Er erleichtert mit seinen smarten Daten Automatisierungsprozesse und schafft maximale Transparenz. Zudem spart er Betriebskosten. Aufwändige Testläufe mit neuen Geräten sind weitgehend überflüssig und die Wirksamkeit getroffener Maßnahmen hinsichtlich Produktivität und Effizienzsteigerung kann sofort überprüft und bewertet werden. Fehlerbehebung, Wartung und Reparatur gelingen ressourcen- und materialschonender und effektives Energiemanagement verringert die Ausgaben für Strom.

Lesen Sie weitere interessante Artikel

Zur Artikelübersicht

Mehr über den Machine Advisor erfahren

Flyer
Weitere Informationen Öffnet in neuem Fenster.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Download"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCH"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten