Smarte Technologien schaffen durch individuelle Shopping-Vorschläge, Demand Sensing und Echtzeitpreise zusätzliche Kaufanreize und übertragen so erfolgreiche Verkaufsmechanismen von der Online-Welt auf den stationären Handel. Der digitale Reifegrad wird zu einem entscheidenden Faktor für neue Wachstumsimpulse im Einzelhandel. Realisierbar sind diese aber nur durch eine digitale Infrastruktur, die in puncto Leistungsdichte, Kritikalität und Sicherheit weit über die bisherigen Anwendungen hinausgehen. Denn moderne Anwendungen wie Smart Mirrors, Tracking und Echtzeit-Videoanalyse lassen sich aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen nicht einfach so in die Cloud auslagern, da die entstehenden Latenzen das Kundenerlebnis zu stark beeinträchtigen.
Der Schlüssel zu modernen Smart-Retail-Anwendungen liegt deshalb in einer leistungsfähigen IT-Ausstattung auf Basis von Kleinrechenzentren, die direkt in die jeweilige Einzelhandelsumgebung integriert sind. Solche Edge-Lösungen stellen dem Handel lokale Rechenleistung und umfangreiche Speichermöglichkeiten zur Verfügung und unterstützen so den Einsatz von Big Data und Künstlicher Intelligenz. Zusätzlich erweitert Edge-Computing zentrale Cloudanwendungen um wichtige Echtzeit-Funktionen. Edge-Datacenter stellen aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit jedoch einige Anforderungen an die IT-Infrastruktur. Der Betrieb von unternehmenskritischer IT-Ausrüstung an Standorten ohne kontrollierte Umgebungsbedingungen kann eine Herausforderung sein: Staub, mangelnde Klimatisierung, Durchgangsverkehr von Kunden und Personal oder mangelnde technische Kompetenz vor Ort können schnell zu unvorhergesehenen Geschäftsausfällen führen. Infolgedessen sollte bei der Planung von Edge-Micro-Rechenzentren besonders viel Wert auf die physikalische Sicherheit und das Monitoring gelegt werden. USV-Systeme, Klimatisierung und Temperaturkontrolle gehören dabei zu den absoluten Mindestanforderungen. Darüber hinaus sollte die Infrastruktur einfach zu implementieren, standardisiert und getestet sowie gegen unberechtigten Zutritt von Dritten geschützt sein.
Mit dem neuen EcoStruxure Micro Data Center 6U hat Schneider Electric ein optimiertes 19“-System für Edge-Umgebungen entwickelt. Das kompakte 6HE-Gehäuse ermöglicht es Kunden, kritische IT-Geschäftsabläufe sicher innerhalb von Nicht-IT-Umgebungen zu integrieren. Es bietet Platz für insgesamt sechs 19“-Höheneinheiten und erlaubt eine sichere Montage von Servern, Netzwerkgeräten und USV-Systemen. Integrierte Staubfilter und eine aktive Ventilatorbelüftung machen das EcoStruxure Datacenter zudem perfekt für den Einsatz innerhalb von Ladenlokalen oder im Bereich Lager und Logistik. Zusätzlich ist das Edge-Gehäuse individuell vorkonfigurierbar: USV-Systeme aus der APC SmartUPS-Serie, NetBotz Umgebungsüberwachung und die cloudbasierte Fernüberwachungsplattform EcoStruxure IT lassen sich direkt ab Werk integrieren.
In den vergangenen Jahren hat die Vielfalt an unterschiedlichen Micro-Datacenter-Lösungen für Edge-Computing-Installationen stark zugenommen. Tatsächlich kann die Definition dessen, was ein Edge-Rechenzentrum ausmacht, je nachdem, mit wem Sie sprechen, recht unterschiedlich ausfallen. Denn wie groß und komplex ein Micro-DC sein muss, hängt letztlich von der IT-Technologie ab, die für die Bewältigung der geschäftlichen Herausforderungen, des Produktivitätsziels oder zur Ausführung der lokalen Anwendung erforderlich ist. Eines zeichnet sich jedoch bereits jetzt deutlich ab: Es wird nicht mehr lange dauern, bis Edge-Computing zu einem der gängigsten Merkmale für den Handel wird.