{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wann wird der Adapter XBTZ999 in Verbindung mit Magelis Geräten vom Typ XBTN200 / XBTN400 benötigt?

Der Adapter XBTZN999 wurde für Magelis Geräte XBTN200/XBTN400 der neuen Version in Verbindung mit dem alten Kabeltyp XBTZ978 zur Anbindung an Twido, Nano, Micro und Premium Steuerungen entwickelt.
Das Kabel XBTZ978 wurde durch das neue Kabel XBTZ9780 ersetzt.
Der Adapter XBTZN999 entfällt in der Kombination neue Magelis Geräte vom Typ XBTN200/XBTN400 + Kabel XBTZ9780
oder ältere Magelis Geräte vom Typ XBTN200/XBTN400 + Kabel XBTZ978.
Alte Magelis Geräte vom Typ XBTN200/XBTN400 tragen Oberhalb von der Display Anzeige eine breite Aufschrift Magelis.
Neue Magelis Geräte vom Typ XBTN200/XBTN400 tragen links oberhalb von der Display Anzeige eine schmale Aufschrift Telemecanique und rechts oberhalb von der Display Anzeige eine schmale Aufschrift Magelis.
Weitere Produktinformationen
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen