{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann man einen Motor am ATV61/71 testen der von der Leistung her viel kleiner ist und beim Start mit Fehler OPF2 aussteigt ?



Wenn der Motor so klein ist, das der Umrichter immer mit dem Fehler "OPF2" [Verlust der 3 Motorphasen] aussteigt,
dann hilft es die Motorphasenüberwachung auszuschalten.

Achtung:
Dies ist nur Sinnvoll für den Testbetrieb !


Dazu ins Menü [Fehlermanagement] "FLt-"  gehen und den Parameter (OPL-) [Verlust Motorphase] auswählen.

Dort den Parameter "OPL" [Verlust Motorphase] auf NO stellen.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Produkt:
ATV71HU15N4
Bereich:
Altivar 61
Weitere Produktinformationen
Produkt:
ATV71HU15N4
Bereich:
Altivar 61