{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann das vorhandene Hand Held Test Kit (HHTK) zum Testen der neuen Compact NSX Leistungsschalter verwendet werden?

Der Compact NSX kann ausschließlich mit dem Wartungskit, Referenz TRV00910 getestet werden.

Das Hand Held Test Kit (HHTK) ist das Testkit zum Testen von Compact NS und Masterpact NT/NW.

Mit dem Wartungskit
wird die einwandfreie Funktion des Micrologic getestet und es ermöglicht den Zugriff auf alle Parameter- und Einstellungswerte.
Es wird an den
Testanschluss des Micrologic angeschlossen.
Es besteht aus:
  • einem Konfigurations- und Wartungsmodul
  • einer Spannungsversorgung 110...220 V AC / 50-60 Hz 24 V DC - 1 A
  • einem speziellen Kabel für den Testanschluss des Auslösesystems
  • einem USB-Standardkabel
  • einem RJ45-Standardkabel
  • einer Bedienungsanleitung
  • einem optionalen drahtlosen Bluetooth-Anschluss (zum PC).

Anlage(n)

Clipboard01.pngClipboard01.png [82.53 KB]

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen