{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie hoch ist die Bemessungstaktfrequenz bei den Umrichtern ATV32 und ATV320 ?

Die Bemessungstaktfrequenz beträgt 4kHz ohne Reduzierung bei Dauerbetrieb.
Die Taktfrequenz ist einstellbar zwischen 2 - 16kHz.
Doch >4kHz ist die Leistungsreduzierung laut Deklassierungstabelle zu berücksichtigen.

Siehe Anhang:

Anlage(n)

ATV32_dkl.pdfATV32_dkl.pdf [15.16 KB]

War das hilfreich?