{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es für das KS System einen Abgangskasten mit NH00 Trenner der von außen zu bedienen ist

Ja, es gibt einen Sonderkasten bis max. 125 A, der jedoch leider nicht im Katalog vorhanden ist.
Bestell-Type: KSB125HD5

War das hilfreich?