FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wann sendet eine Premium Steuerung Ethernet TCP/IP Telegramme mit Modbus- und wann mit Unitelway- Protokoll ?
Bei Verwendung des IO Scanners werden immer Modbus TCP/IP Telegramme gesendet.
Bei Verwendung der Sendebausteine vom Typ Read_Var / Write_Var wird unterschieden durch
die X-WAY Zieladresse.
Bestandteil der X-WAY Zieladresse ist eine Netzwerknummer und Stationsnummer.
Bei Zieladressen mit einer Stationsnummer größer oder gleich 100 sendet die Premium Steuerung
ein Telegramm Ethernet TCP/IP mit Modbus- Protokoll
Bei Zieladressen mit einer Stationsnummer kleiner 100 sendet die Premium Steuerung
ein Telegramm Ethernet TCP/IP mit Unitelway- Protokoll.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen