FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Ist es beim Frequenzumrichter ATV312 möglich, den Sollwert über das integrierte Potentiometer und den Befehlskanal über die Klemmleiste getrennt zu realisieren ?
Die Trennung von Sollwert und Befehlskanal ist beim Frequenzumrichter ATV312 möglich.
Dafür sind folgende Parameter zu ändern:
Im Menü Steuerung [CtL-]:
Zugriffsebenen auf Funktionen[LAC] = L3
Konfiguration Sollwert 1 [Fr1] = AI1, AI2 oder AI3
Gemischter Modus [CHCF] = SEP (Befehlskanäle von Sollwertkanälen getrennt)
Konfiguration des Befehlskanals 1[Cd1] = tEr: Steuerung über Klemmleiste
LOC: Steuerung über Tastatur (nurATV31xxxA)
LCC: Steuerung über Bedienterminal
Mdb: Steuerung über Modbus
CAN: Steuerung über CAN
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}