FAQs durchsuchen
Woran kann erkannt werden, dass beim ATV32 / ATV320 die ATV-Logic aktiv ist ?
Dass die ATV-Logic aktiv ist, kann auf verschiedene Weise erkannt werden:
1) Im Überwachungsmenü des ATV32 / ATV320 ist folgender Parameter auf Status RUN gesetzt : MON -> MFB -> FBST = RUN
2) Bei Verwendung des grafischen Bedienterminals VW3A1101 wird oben links neben der Zustandsanzeige des Umrichters
eine LED sichtbar.
3) Im Bereich der Kommunikation kann die Adresse 16#3A70 ausgelesen werden.
16#3A70 = 4 bedeutet: RUN
16#3A70 = 2 bedeutet: STOP
16#3A70 = 5 bedeutet: ERROR
1) Im Überwachungsmenü des ATV32 / ATV320 ist folgender Parameter auf Status RUN gesetzt : MON -> MFB -> FBST = RUN
2) Bei Verwendung des grafischen Bedienterminals VW3A1101 wird oben links neben der Zustandsanzeige des Umrichters
eine LED sichtbar.
3) Im Bereich der Kommunikation kann die Adresse 16#3A70 ausgelesen werden.
16#3A70 = 4 bedeutet: RUN
16#3A70 = 2 bedeutet: STOP
16#3A70 = 5 bedeutet: ERROR
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen