{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Dimmer können zum Dimmen von Energiesparlampen (Kompaktlampen) eingesetzt werden? ELSO Joy (61435) ELSO Fashion/Riva/Scala (61434) ELSO Fashion IP 44 (61436)

Beim Dimmersortiment von ELSO sind hauptsächlich die Phasenanschnittdimmer für Glühlampen (Ohmsche Last) für einen Einsatz relevant - Art. 174100/174110/174120/174320/174130/174140. Positive Erfahrungen liegen bei Anwendungen mit Lampentypen Osram Dulux EL DIM 20W und EMC/Govena 20W Dimm beim schalten von bis zu 4 Leuchtmitteln vor. Bei Anwendung mit einer deutlich höheren Lampenanzahl ist insbesondere auch der relativ hohe Einschaltstrom zu berücksichtigen. Abschließende Aussagen hierzu können noch nicht gegeben werden. In jedem Falle muss auch die einzusetzende Leuchtmitteltype beachtet werden. Es muss sich grundsätzlich um eine dimmbare Energiesparlampe handeln und die Angaben des Leuchtmittelherstellers sind zu beachten.

Schneider Electric Schweiz

War das hilfreich?