FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie kann der integrierte EMV-Filter beim ATV312 deaktiviert werden ?
Die Umrichter ATV312****M2 und ATV312****N4 verfügen über einen integrierten EMV-Filter.
Als Resultat entstehen Ableitströmegegen Erde.
Wenn der Ableitstrom die Kompatibilität mit Ihrer Installation (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung o.ä.) beeinträchtigt,
können Sie den Ableitstrom durch Öffnen der Steckbrücke verringern.
Bei dieser Konfiguration ist die elektromagnetische Verträglichkeit nicht garantiert.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: