{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Warum brummt der Motor im Stillstand bei Verwendung eines ATS01 ?

Der Motor brummt und zieht Strom bei der Verwendung eines ATS01N1…FT wenn dieser an drei Phasen angeschlossen ist und nicht angesteuert wird.
Da bei diesem Sanftanlaufgerät nur eine Phase angesteuert wird sollte das Schütz (KM1) unbedingt verwendet werden.
Nur die Ansteuerung abzuschalten wenn der Motor sich nicht drehen soll ist nicht ausreichend.
(s.a. Schaltbild in der angehängten Datei )

Anlage(n)

ATS01.JPG.jpgATS01.JPG.jpg [28.41 KB]

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altistart 01
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altistart 01