{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Was ist der Unterschied zwischen den Parametern „Große Frequenz UL “ und „Maximale Frequenz FH “ beim Frequenzumrichter ATV21/ATV212 ?

Der Parameter UL bestimmt die Höchstfrequenz, die dem Frequenzumrichter von der lokalen oder dezentralen Frequenzsollwertquelle vorgegeben werden kann.

Der Parameter FH begrenzt die Einstellung des oberen Ende des Parameters „Große Frequenz UL“und bestimmt die maximale Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar 212
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar 212