FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Signale können über den Analogausgang FM des ATV212 ausgegeben werden ?
Über den FM-Ausgang kann ein Spannungs- oder Stromsignal ausgegeben werden:
● Wenn der Schalter SW101 auf V (Spannung) gesetzt ist, gibt FM ein 0 – 10 VDC-Signal aus.
● Wenn der Schalter SW101 auf I (Strom) gesetzt ist, gibt FM ein 0 – 20 mA-Signal aus.
Informationen zur korrekten Verdrahtung finden Sie in der ATV 212 Installationsanleitung.
Über diesen Ausgang kann ein Wert, z.B. entsprechend der Motordrehzahl, ausgegeben werden. Dieser Wert kann dann z.B. zur Anzeige der IST Geschwindigkeit dienen.
War das hilfreich?