FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Ist es möglich, das 4-polige Vigi Differenzstromschutzmodul an den 3-poligen Compact NSX Leistungsschalter zu montieren?
Ja, dies ist möglich.
Zur Befestigung des 4-poligen Vigi Differenzstromschutzmodul an den 3 poligen Compact NSX muss zusätzlich der Adapter für einen 4-poligen Vigi
an einen 3-poligen Leistungsschalter mitbestellt werden.
Zur Befestigung des 4-poligen Vigi Differenzstromschutzmodul an den 3 poligen Compact NSX muss zusätzlich der Adapter für einen 4-poligen Vigi
an einen 3-poligen Leistungsschalter mitbestellt werden.
NSX100 NSX160 NSX250 Bestellnummer LV 429214
NSX400 NSX630Bestellnummer LV 432427
Im Anhang finden Sie die Installationsanleitung für die Montage.
Anlage(n)
War das hilfreich?