{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Möglichkeiten, der Kommunikation bietet Smartlink um zwischen dem PC und den Acti 9 Geräten zu kommunizieren?

Die Kommunikation zwischen einem PC und den Acti 9 Smartlink Geräte kann über 2 Wege erfolgen:

PC (USB) Acti 9 Smartlink Verbindung zum Testen  (Referenz A9XCATM1)
Ethernet TCP-IP-Verdrahtung: EGX • • • Gateway mit einem Ethernet-Kabel mit 2 RJ45-Steckern (Referenz TCSMCNAM3M002P)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen