FAQs durchsuchen
Warum funktioniert der Datenaustausch mit Modbus/TCP Teilnehmern über den E/A-Scanner einer Premium Steuerung einwandfrei, jedoch nicht mit den Befehlen 'Read_Var' oder 'Write_Var' ?
Der E/A Scanner verwendet die Einheiten-ID '255' für Modbus/TCP Teilnehmer.
Die Lese-/ Schreibbefehle 'Read_Var' oder 'Write_Var' generieren automatisch die Einheiten-ID '0' für die Modbus/TCP Teilnehmer.
In der Firmware der Modbus/TCP fähigen Geräte sind beide Einheiten-IDs hinterlegt ('255' und '0').
Es gibt Modbus/TCP fähige Geräte, bei denen die Einheiten-ID einzustellen ist.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen