{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Mit welchen Betriebssystemen ist die Software SoMove V2.6 kompatibel ?

Die Software SoMove V2.6  ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

> Microsoft Windows® XP Professional SP3
> Microsoft Windows® 7 32/64-bit
> Microsoft Windows® 8/8.1 32/64-bit
> Microsoft Windows® 10 32/64-bit

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
SoMove
Weitere Produktinformationen
Bereich:
SoMove