{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Was ist ein Profibus Remote Master "PRM" Modul ?

Das  "PRM" Modul TCSEGPA23F14F(Profibus Remote Master -  Modul) ist ein eigenständiges  Profibus DPV0 & DPV1-Master Modul.

Es ist in der SPS-Architektur der M340, Premium und Quantum  integriert .

Die Profibus-Konfiguration erfolgt über die FDT / DTM-Technologie.

Das Software-Paket, das mit dem "PRM" Modul geliefert wird, enthält  3 DTMs (CommDTM, Master-DTM, Generic Profibus Device DTM ).

Das "PRM" Modul bietet eine Echtzeit-Kommunikation zwischen einem Modbus-TCP Server und einem PROFIBUS-Master.

Mehrere "PRM" Module können am gleichen Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden.

War das hilfreich?