{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Sprechstelle kann als Ersatz für das Set Rittofon 9731 verwendet werden ?

Bei dem Rittofon Set 9731 handelte es sich um eine Steckdosen Anlage.

Das Set bestand aus zwei Sprechstellen und war nach einstecken in die Steckdose betriebsbereit. Über eine Taste konnte man das andere Gerät anwählen und nun eine Sprechverbindung aufbauen.

Das Set stand in folgenden Farben zur Verfügung:
/60 ( braun )


Die Produktion wurde ca. 1992 eingestellt.

Ein Ersatztyp für diese Sprechstelle steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.

War das hilfreich?