{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie wird die Portamatfunktion bei einem Wohntelefon 17650 70 eingestellt ?

Einstellung der Berechtigung für die Funktion Türöffnerautomatik:

Mit der Türöffnerautomatik wird bei bestimmten Anwendungen (z.B. Arztpraxis) mit Betätigen
der Klingeltaste an der Türstation automatisch der Türöffner geschaltet, ohne dass die
Türöffnertaste betätigt werden muss.

1) Handapparat abheben.
2) Einstelltaste (5) betätigen und bis zum Ende der Einstellung gedrückt halten.
3) Laut/Leise-Taste ca. 5 Sekunden betätigen, bis gelbe LED der Türöffner-Taste 1x leuchtet.

Durch die Wiederholung der vorstehend beschriebenen Einstellschritte wird die Berechtigung
wieder gelöscht. Die gelbe LED der Türöffner-Taste blinkt dann 2x.

Hinweis: Bei Verwendung der Funktion Türöffnerautomatik können nur noch 6 Wohntelefone
7650 angewählt werden. Die Berechtigung für die Funktion Türöffnerautomatik ist im Auslieferungszustand
deaktiviert.



Aktivierung der Türöffnerautomatik:

Mit der Türöffnerautomatik wird bei bestimmten Anwendungen (z.B. Arztpraxis) mit Betätigen
der Klingeltaste an der Türstation automatisch der Türöffner geschaltet, ohne dass die Türöffnertaste
betätigt werden muss. Dabei erfolgt dann keine Rufsignalisierung.
Die Funktion Türöffnerautomatik wird durch Betätigen der untersten internen Ruftaste bei
abgehobenem Handapparat ein- und ausgeschaltet, sofern die Berechtigung aktiviert ist. Der
Schaltzustand EIN wird durch die leuchtende LED unter der Türöffner-Taste signalisiert.

Schneider Electric Schweiz

Anlage(n)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Produkt:
1765070
Weitere Produktinformationen
Produkt:
1765070