{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Platine kann man als Ersatz für einen Ritto Comtec ISDN Türadapter TwinBus 8182 00 verwenden ?



Bei dem Ritto Comtec ISDN Türadapter TwinBus 8182 00  handelte es sich um eine Zusatzplatine für eine RITTO COMTC ISDN Telefonanlage zum Anschluß an ein TwinBus System.

Allgemein

Die RITTO Comtec ISDN Anlagen bieten jede Menge praktische Extras, die nicht nur das Telefonieren komfortabler machen. Die drei möglichen Ausbaustufen bieten für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung.

An bis zu 3 internen So-Bussen können bis zu 24 digitale sowie 8 analoge Endgeräte bzw. zwei Türstationen an die RITTO Comtec ISDN Anlagen angeschlossen werden.
Weitere Beispiele für die komfortable Ausstattung der RITTO Comtec ISDN Anlagen sind folgende Leistungsmerkmale.

- Anschluß von mehreren Türstationen RITTO wie z.B. Portier mit interner und externer Türruf -Weiterschaltung bzw -Umleitung.

- Von der Tür direkt an jedes Telefon.

- Die direkte Verbindung zur Türstation ist ein entscheidender Vorteil. Mit dem RITTO Comtec Türadapter können Sie über jedes interne Telefon direkt mit dem Besucher an der Tür sprechen und bequem von lhrem Platz aus die Tür öffnen.

- Endgeräte nach Wahl. Zum Beispiel das neue RITT0 Systemtelefon.

- Bei der Wahl lhrer Endgeräte sind Sie völlig frei.Optimal abgestimmt auf die TK-Anlagen RITT0 Comtec ist das neue RITT0 ISDN Telefon Es bietet optimale Sprachqualität und un erstützt zahlreiche Systemfunktionen.Darüber hinaus können alle BZT-zugelassenen Telefone, Anruf beantworte und Faxgeräte angeschlossen werden. Außer dem können Sie an den analogen Anschlüssen der RITT0 Comtec vorhandene analoge Geräte weiterbetreiben.

Folgende Funktionen und Leistungen standen bei diesem Gerät zur Verfügung:

- Zur Kombination der Zentralen 8174, 8175 und 8176 mit einer TwinBus Türsprechanlage/Videotürsprechan age Anstelle eines analogen Endgerätes kann dann eine Türstation mit Türöffner angeschlossen werden.
- Einstellmöglichkeit für je 3 Rufnummern von 4 Türstationen (mit Türumschaltunq 4982). Mit Anschlußklemmen für TwinBus Linie und Netzausfallmodul .
- Für vor gesehenen Einbauplatz in der Zentrale


Technische Daten:

- 5TE

Klemmen Bezeichnung:

- a/b ( TwinBus Anschluß )
- 13  ( wird nicht genutzt )
- +   ( wird nicht genutzt )

Der Türadapter stand in folgender technischer Version zur Verfügung:

/00 Auslauf ca. 2001

Ein Ersatztyp für diese Platine steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Unterlagen

Installation:     http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8174-76_Systemhandbuch_Installation.pdf
Bedienung:     http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8174-76_Systemhandbuch_Bedienung.pdf
Weitere Produktinformationen
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen