FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welches Ersatzgerät kann für ein Systemtelefon Ritto Comtec ISDN 8100/40 verwendet werden ?
Bei dem Systemtelefon Ritto Comtec ISDN 8100/40 handelte es sich um ein ISDN Telefon.
Allgemein:
Die RITTO Comtec ISDN Anlagen bieten jede Menge praktische Extras, die nicht nur das Telefonieren komfortabler machen. Die drei möglichen Ausbaustufen bieten für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung.
An bis zu 3 internen So-Bussen können bis zu 24 digitale sowie 8 analoge Endgeräte bzw. zwei Türstationen an die RITT0 Comtec ISDN Anlagen angeschlossen werden.
Weitere Beispiele für die komfortable Ausstattung der RITT0 Comtec ISDN Anlagen sind folgende Leistungsmerkmale.
- Anschluß von mehreren Türstationen RITT0 Portier mit interner und externer Türruf -Weiterschaltung bzw -Umleitung.
- TAPI-Unterstützung.
- Fernkonfiguration.
- lnterne und externe Wartemusik
- Gesprächsdatenausgabe über PC/Drucker.
- Netzausfallschaltung für internen So-Bus mit dem Nerzausfallmodul. Bei Stromausfall bleibt ein ISDN-Gerät funktionstüchtig
- Bufweiterschaltung auf lhr Mobiltelefon im Auto, zu Hause, im Büro oder wo immer Sie wollen. Intern, extern und Türruf
- Durchwahlfunktion bei Anlagen-Anschluß (Euro-ISDN)
- Benutzerfreundliche ZusatzIunktionen
- Amtsberechtigung individuell f ur jeden Teilnehmer,z.B für Orts- und Ferngespräche, national und international.
- Automatischer Rückruf intern bei besetztem Teilnehmer.
- Anklopfen durch akustisches Signal während eines Gesprächs und Makeln zwischen zwei Anrufern.
- Durchsagen mit Lautrufverstärker
- Dreier-Konferenzschaltung ermöglicht die direkte Zusammenschaltung, z. B.Werkstatt, Kunde und Büro
Von der Tür direkt an jedes Telefon.
Die direkte Verbindung zur Türstation ist ein entscheidender Vorteil. Mit dem RITT0 Comtec Türadapter können Sie über jedes interne Telelon direkl mit dem Besucher an der Tür sprechen und bequem von lhrem Platz aus die Tür öffnen.
Endgeräte nach Wahl. Zum Beispiel das neue RITT0 Systemtelefon.
Bei der Wahl lhrer Endgeräte sind Sie völlig frei.Optimal abgestimmt auf die TK-Anlagen RITT0 Comtec ist das neue RITT0 ISDN Telefon Es bietet optimale Sprachqualität und un erstützt zahlreiche Systemfunktionen.Darüber hinaus können alle BZT-zugelassenen Telefone, Anruf beantworte und Faxgeräte angeschlossen werden. Außer dem können Sie an den analogen Anschlüssen der RITT0 Comtec vorhandene analoge Geräte weiterbetreiben.
Folgende Funktionen und Leistungen standen bei diesem Gerät zur Verfügung:
- ISDN-Telefon für die Telefonzentralen RITT0 Comtec ISDN 8114,8115 und 8176 mit vielen Komfortfunktionen
- Freisprechen
- Verwaltung von bis zu 6 MSN
- Alphanumerisches Telefonbuch mit Speicher für bis zu 200 Namen und Telefonnummern
- Übersichtliches Display
- Besetztlampenfeld, z.B. zur Anzeige von internen Gesprächen o bedienungsfreundliche Softkeys mit wechselnden Funktionen je nach Betriebszustand (mit Textanzeige im Display)
- Funktionstasten wahlweise belegbar als Leitungstasten (Makeln), Linientasten oder für externe Zielwahl . Teamfunktion . TAPI-Funktion für computerunterstütztes Telefonieren (TAPI-Software im Lieferumfang enthalten)
- V24 Schnittstelle für Einrichtung, TAPI und Software-Download
- Notspeisebetrieb einstellbar für Mehrgeräteanschluß (Protokoll DSSl )
Technische Daten:
- Spannungsversorgung über So-Bus
Ausführung:
Größe: H 80 B 245 T 200 mm
Das Systemtelefon stand in folgender technischer Version zur Verfügung:
/40 ( anthrazit ) Auslauf ca. 2001
Ein Ersatztyp für dieses ISDN Telefon steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Anlage(n)
War das hilfreich?