FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Spannungsversorgung kann ich für den Wiser for KNX (homeLYnk) / spaceLYnk verwenden?
Der Wiser for KNX (homeLYnk) / spaceLYnk benötigt eine Spannungsversorgung 24 V DC und hat eine Leistungsaufnahme von 2 W.
Es kann von Merten die Spannungsversorgung Art.Nr. 693003 24 V DC / 0,4 A verwendet werden.
Es kann von Merten die Spannungsversorgung Art.Nr. 693003 24 V DC / 0,4 A verwendet werden.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: