{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann ein Servoverstärker LMX62xxxD durch einen LMX62xxxB in Bezug auf die Sicherheitsklasse ausgetauscht werden ?

Die Frage bezieht sich auf den letzten Buchstaben „Variants“ "D" und "B".

D -> Double Drive HW-STO Sicherheitsklasse SIL 3 Ple
B -> Double Drive HW-STO Sicherheitsklasse SIL 2 Pld

Wie ist die Änderung dieser Klasse zu beurteilen?:
Der LXM62 in der Variante D hat einen zweikanaligen InverterEnable.
In der Variante B hat der Servoverstärker einen einkanaligen InverterEnable.
Damit würde die Sicherheitsklasse an einer laufenden und validierten Maschine sich reduzieren.

Das heißt, das Sicherheitskonzept der Maschine, in denen die Servoverstärker verbaut sind, ist nicht mehr kompatibel!
Der Servoverstärker LXM62 in Variante B ist daher nicht als Ersatz für die Variante D in Bezug auf die Maschinensicherheit Richtlinie geeignet.

Schneider Electric Schweiz

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen