FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie viele gleichzeitig geöffnete TCP-Verbindungen sind mit der Steuerung M221 möglich ?
Die Steuerung TM221 kann bis zu 8 offene TCP-Verbindungen als Slave wie auch 1 Verbindung als TCP Client gleichzeitig verwalten.
Wenn z.B. die TM251-Steuerung als Master fungiert und 4 Kanäle verwendet (TCP IO Scanner), hat die M221 Steuerung 4 offene TCP-Verbindungen als Slave zu verwalten.
Wenn z.B. die TM251-Steuerung als Master fungiert und 4 Kanäle verwendet (TCP IO Scanner), hat die M221 Steuerung 4 offene TCP-Verbindungen als Slave zu verwalten.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen