{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Platine kann als Ersatz für den Ritto Ruflautstärkeregler 6534 verwendet werden ?



Regler - Ruflautstärke 6534 00

Der Regler 6534.00 kann dem Tonruf-
oder elektronischem Gongrufsignal im
Wohntelefon vorgeschaltet werden.


Die Platine stand in folgender technischen Version zur Verfügung:

/00 ( farblos )
Größe: 1 TE ( Teilungseinheit ) im Wohntelefon
Einsatz: Für das Wohntelefon 6530.. oder 6132..
Auslaufjahr: Ca. 1998

Ein Ersatztyp für diese Platine steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht mehr möglich.

Anlage(n)

6534.jpg6534.jpg [6.84 KB]

War das hilfreich?