FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie wird das Umschalten der Bildschirme auf einem HMI von einer angeschlossenen Steuerung ausgelöst?
Mit einem Schalter, dem Tastenfeld oder einem Skript können Sie direkt in die Systemvariable "_CurPanelID" schreiben.
Ein Programm auf einer SPS kann jedoch nicht direkt in Systemvariablen schreiben.
Um den Bildschirm im HMI über eine SPS zu wechseln, deklarieren Sie eine externe Variable vom Datentyp DINT in Vijeo Designer:
Schreiben Sie mit dem Programm auf Ihrer SPS die Bildschirmnummer in diese Variable. Die Bildschirmnummer wird in Vijeo Designer im Navigatorfenster unter "Basis-Bildschirme" angezeigt:
Im Eigenschafteninspektor der Systemvariable "_CurPanelID" können Sie die externe Variable zur Funktion "Von Variable lesen" eintragen:
Wird in der Steuerung jetzt der Wert "1" geschrieben, wechselt das HMI auf den Bildschirm 1.
Wird in der Steuerung jetzt der Wert "2" geschrieben, wechselt das HMI auf den Bildschirm 2.
War das hilfreich?