{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Kann ein StruxureWare AutomationServer als LON Gerät in der TAC Vista angelegt werden

Ein AutomationServer kann als LON Gerät eingebunden werden, wenn im Gerät ein extern verwaltetes Netzwerk angelegt wurde.
In diesem Netzwerk können dann SNVTs erzeugt und gebunden werden, welche dann an z.B. die TAC Vista weitergegeben werden. Das Gerät kann auch in einem LNS Tool wie dem LonMaker angelegt werden. Hierbei kann die XIF mit Upload from Device erzeugt werden.

Schneider Electric Schweiz

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen