{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann eine Variablenliste aus der SoMachine Basic Programmiersoftware in die Vijeo Designer Programmiersoftware eingefügt werden ?

Hier die Beschreibung zum Import der Variablen aus der SoMachine Basic Programmiersoftware:

Sie erstellen eine Vijeo Designer Applikation.
In dem Navigator von Vijeo Designer gehen Sie unter dem " E/A Manager " zu dem " Modbus Teilnehmer " ( ModbusGertEquiqment01 ) und öffnen diesen.
Bei dem " Adressierungsmodus " wählen Sie die " IEC61131-Syntax " aus und bestätigen Sie das Ganze.





Gehen Sie wieder zurück in den Navigator und klicken mit der rechten Maustaste die " Variablen " an und klicken dann auf "Variablen verbinden".

Wählen Sie den Dateityp aus. In diesem Fall die SoMachine Basic Applikation mit der Endung   " . SMBP " .





Automatisch öffnet sich ein neues Fenster; hier wählen Sie die Variablen aus, die Sie benötigen.

Nach dem Bestätigen  und dem  "Hinzufügen"  werden die Variablen importiert.




Im Navigator unter " Variablen " finden Sie dann Ihre hinzugefügten Variablen.



War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen