FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Kann die StruxureWare Datenpunkte als Modbus TCP Server zur Verfügung stellen
Sowohl der EnterpriseServer als auch der AutomationServer können Datenpunkte als Modbus TCP Server zur Verfügung stellen.
Hierfür muss zum einen das Modbus TCP Interface angelegt werden. Hier werden die Datenpunkte erzeugt und mit Datenpunkten aus der StruxureWare gebindet.
Danach muss das Modbus TCP Interface angelegt werden. Dieses gibt die Kommunikation per Modbus TCP frei und muss, abgesehen von dem Modbus TCP Port, nicht weiter konfiguriert werden.
Hierfür muss zum einen das Modbus TCP Interface angelegt werden. Hier werden die Datenpunkte erzeugt und mit Datenpunkten aus der StruxureWare gebindet.
Danach muss das Modbus TCP Interface angelegt werden. Dieses gibt die Kommunikation per Modbus TCP frei und muss, abgesehen von dem Modbus TCP Port, nicht weiter konfiguriert werden.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: