FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Der Dimmer MEG5170-0300 schaltet NV-Halogenlampen nicht mit Softstart ein ?
Elektronische Transformatoren werden als Energiesparlampen erkannt. Die Einstellungen für Energiesparlampen (Startfunktion ausschalten, Dimmbereich erweitern) vornehmen. Startfunktion Die meisten Energiesparlampen benötigen beim Einschalten eine Aufwärmphase. Daher wird die Startfunktion bei Anschluss einer Energiesparlampe automatisch aktiviert. Die Energiesparlampe wird beim Einschalten für ca. 2 s mit maximaler Helligkeit betrieben und danach automatisch auf die gewünschte Helligkeit gedimmt. Startfunktion ausschalten Für Energiesparlampen, die keine Startfunktion benötigen,ist diese abschaltbar. - Taste (links oben ) 10x drücken |
War das hilfreich?