{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es ein Gateway für ein Ritto TwinBus Video System um das Videosignal als reines IP Signal zur Verfügung zu stellen ?

Ein solches Gateway steht nicht zur Verfügung.

Ein TwinBus Videosignal ( symetrisch ) kann über folgende Geräte:

1 x 14811 01 ( Anschlußadapter koaxial )
1 x 16477 01 ( Spannungsquelle für 14811 01 )

in ein unsymetrisches Videosignal gewandelt werden. Nun kann dieses Videosignal über einen bauseitigen Video Webserver in das Netzwer eingespeist werden.

Für die verwendung auf mobilen Geräten mit IOs / Android Betriebssystem steht das Wiser Door Gateway RGE1798500 zur Verfügung.

War das hilfreich?