{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann die Basisadresse der Steuerung (Quantum=1 und M580 / M340=0) im Magelis Visualisierungssystem angepasst werden?

Im Visualisierungsgerät kann (oft) in der Treiberkonfiguration direkt der Adressierungsmode Basis 0 oder Basis 1 konfiguriert werden.

Wenn eine Quantum Steuerung  auf Basis 1 konfiguriert wurde, kann in der Treiberkonfiguration des Visualisierungsgerätes die Anpassung für M340/M580 Steuerungen vorgenommen werden.

Eine Beispiel Konfiguration SPS Anbindung mit einem Magelis Gerät befindet sich im Anhang.



Anlage(n)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen