{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Haben die Leistungs- und Lasttrennschalter der Compact NSX Produktreihe bei Verwendung eines Drehantrieb mit Türkupplung auch Schutzklasse II?

Alle Leistungsschalter Compact NSX gewährleisten eine Isolierung der Klasse II zwischen der Frontseite und allen internen Strombahnen. Sie können in Schaltschranktüren
mit der Schutzklasse II (nach IEC 61140 und IEC 60664-1) eingebaut werden, ohne dass sich die Isolation verschlechtert. Die Installation erfordert keine speziellen Umbauten; dies gilt auch, wenn die Leistungsschalter mit einem Drehantrieb oder einem Motorantrieb ausgestattet sind.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen