FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie stellt man die bei einem Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000 die Minimale und maximale Drehzahl ein ?
Stellen Sie die Drehzahlvorgaben vor der Montage der Abdeckungen ein.
1) Drehzahlsteller durch Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn einschalten (siehe Bedienung).
2) Maximale Drehzahl mit rechter Stellschraube einstellen.
3) Drehknopf im Uhrzeigersinn weiterdrehen bis zur Minimal-Position (siehe Bedienung).
4) Minimal-Drehzahl an der Stellschraube (MIN) einstellen.
1) Drehzahlsteller durch Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn einschalten (siehe Bedienung).
2) Maximale Drehzahl mit rechter Stellschraube einstellen.
3) Drehknopf im Uhrzeigersinn weiterdrehen bis zur Minimal-Position (siehe Bedienung).
4) Minimal-Drehzahl an der Stellschraube (MIN) einstellen.
War das hilfreich?